This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:用于 SCI2 (LIN)端口与 BQ76PL455EVM 通信的 LAUNCHXL2-TMS57012的 HALCOGEN 配置。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1131548/launchxl2-tms57012-halcogen-configuration-of-launchxl2-tms57012-for-sci2-lin-port-to-communicate-with-bq76pl455evm

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455EVMHALCOGEN

我目前在 BMS 项目中使用 LAUNCHXL2-TMS57012作为控制器、 使用 BQ76PL455EVM 作为电池感应。

我 已通过 LAUNCHXL2-TMS57012的 SCI1端口与 BQ76PL455EVM/BQ79616EVM 成功通信。

HALCOGEN 安装步骤:

1. RTI、GIP、SCI 驱动程序被启用。

在 SCI 部分中、RX_INT 被启用(接收中断被启用)。 Baurdraate:250000 (用于 BQ76PL455EVM )

3.在 VIM 通道部分中、启用 RTI 比较1和 SCI 0级中断。

根据 BQ76PL455EVM 的示例代码、此 项目中包含所需的源文件和头文件、并对 SCI 的 PL455.c 源文件进行了必要的更改。

我能够接收电池电压数据。

但是、当我为 SCI2 (LIN)端口设置它时。 我无法从 BQ76PL455EVM 接收数据。  对于 SCI2、我已对 Halcogen 和 PL455.c 源文件进行了必要的更改。

问题1. 是否可以使用 SCI2端口来通信 BQ76PL455EVM?

问题2. SCI2的硬件中是否需要进行任何特定更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496482" URL"~/support/microriers/arm-based microrims-group/arm -based microrims/f/arm based 微控制器-forum/1131548/launchxl2-tms57012-halcogen-configure-of launchxl2-tms57012-for-SCI2-tms57012-tms45ms-page-rand-l76m-rq5q-rq-rand-rq5m-rq-rq-rq-rand-rand-rand- 是否可以使用 SCI2端口来通信 BQ76PL455EVM?[/QUERP]

    是的、您可以使用 SCI2与 BQ76PLx 器件进行通信。  

    在 Launchpad 上、SCI2作为 PC 端的虚拟 COM 端口连接到 USB 端口、不应连接到另一个 UART 器件。 如果您将2个 UART 器件连接到 SCI2、则三个 UART 器件中只有一个可以提供输入。 因此、如果您使用 Launchpad、我不建议将 SCI2用于 BQ75PLx。

    [引用 userid="496482" URL"~/support/microriers/arm-based microrims-group/arm-based microrims/f/arm based microrims-forum-forum/1131548/launchxl2-tms57012-halcogen-configure-of launchxl2-tms57012-for-SCI2-tms57012-tms45ms-pand-l76m-l5q-rand-rand-rand-l5q-l5q-rand-rand-rand-rand-l- SCI2的硬件是否需要任何特定的更改?

    在 SCI2 TX 总线和 RX 总线上的 TMS570LS12x SCI2端口和 TM4C129 (用作 xds110)之间没有串联电阻器、因此不容易从 SCI2中移除 TM4C129。