This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:无法从 PHY 读取

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1131333/tmdsrm48hdk-unable-to-read-from-phy

器件型号:TMDSRM48HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在尝试测试 HDK 上的以太网接口。  我使用 HalCoGen 配置 RM48L952ZWT 处理器。  I 仅启用:

 * EMAC 和 GIO 驱动程序

 * VIM 通道77、79

 * PINMUX -> MII

 * EMAC: PHY 地址1

然后我生成代码。 在 sys_main.c 中、我向 EMACHWInit (emacAddress)添加了一个调用

当我运行代码时,它会到达 MDIOPhyRegRad()并在以下位置阻止:

/*等待命令完成*/

/*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "硬件状态位读取检查"*/
   while ((HWREG (baseAddr + MDIO_USERACCESS0)& MDIO_USERACCESS0_GO)== MDIO_USERACCESS0_GO)

{ } /*等待*/

调用此函数时 phyAddr = 1、Regnum = 2

我还尝试了 phyAddr = 0

HDK 在 S2上有一个 DIP 开关。  我在该交换机上启用了以太网。

为什么无法与 PHY 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忽略…

    PinMux MII 复选框不包括 MDIO 配置。  您还必须在焊球 G3上启用 MDIO、在 V5上启用 MDICLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、这是一个 HalCoGen 代码错误。