This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:GPIO 输入2mA

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1131316/tm4c1231h6pm-gpio-input-2ma

器件型号:TM4C1231H6PM

大家好、

我想知道 PG5引脚是否保持悬空并设置为“GPIO 输入2mA 无拉电流”,是否始终读取低电平?

在测试期间、PG5读取低电平。 希望了解内部是否有一些东西在没有连接的情况下使其变为低电平。

谢谢你  

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    这并不能保证、如果附近有足够能量的信号、则可以在相邻的悬空引脚上观察到寄生电压、如果  电压在规格之间、则可能会导致误读高电平、从而保证低读数与高读数。

    唯一可靠地使 NC 为低电平的方法是使用内部 下拉电阻器。

    此致、

    Ralph Jacobi