This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:使用 NHET 引脚作为输出来提供问题

Guru**** 2652635 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1131599/tms570ls0714-using-nhet-pin-as-an-output-giving-problems

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在使用以下 Hercules MCU:TMS570LS0714PGE。 我尝试使用引脚 N2HET[14]作为输出引脚向我发送信号。 信号通过 HET 程序生成。 但是、每次我选中引脚14的输出方向复选框时、我似乎无法使其正常工作。 每次我改变一个正常工作的应用来将 N2HET2[14]引脚上的输入/输出配置配置配置为输出时、这似乎会在 MCU 每次尝试运行应用时崩溃。  当我尝试在同一模块中使用其他引脚时、情况似乎也是如此。 在以下要点中、我在 HALCOGEN 中保留用于此过程的配置(每个要点都有一个编号相同的打印附件):

  1. PINMUX 选项卡配置:在第33行中、我选择了 HET2_14选项、并且没有发生冲突;
  2. HET2选项卡- HET2全局定时配置:没有什么特别的、正常时钟配置、LRP 和 HRP 预分频器都已明确定义;
  3. HET2选项卡-引脚8-15:我选择了位14方向(选项:dir)来将引脚配置为输出、我还选择了下拉配置(选项:PSL)。 我已经复制了针对用作输出的其他引脚实现的功能、这些功能正常。 但是、对于引脚 NHET2[14]、只要我启用 DIR 选项问题启动。

根据这些信息、我想问您是否有任何关于我可能出错的见解? 我还尝试处理引脚 N2HET1[07]的引脚配置、这是一个通过多路复用器与 N2HET2[14]共享的引脚。 还尝试匹配这两者之间的配置、但不知怎么、我无法使其正常工作。

非常感谢您的关注。

此致、  

Martin Blochre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请关闭此主题、设法解决该问题。 基本而言、存在更高级别的寄存器检查。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您已使 N2HET2[14]输出正常工作、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    是的、谢谢。 这与 HALCOGEN 无关、很抱歉这么不方便。

    谢谢你。 此致。