This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634的 eMMC 吞吐量

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1129203/am2634-emmc-throughput-of-am2634

器件型号:AM2634

尊敬的香榭丽舍

我的客户 请求检查在 eMMC 中显示旧视频图像时是否可以在 eMMC 上更新视频图像。

他们的应用是我们 DLP 的光毯应用、他们将使用 AM2634通过 DLP 系统显示视频图像。

例如 、当客户将使用 QSPI 闪存作为 FW、并将 eMMC 用于 AM263x 的视频内容时、 他们希望通过从 eMMC 的其他分区读取视频图像来检查是否可以在显示视频图像的同时将新视频内容写入 eMMC。

在 eMMC 上更新新视频图像时显示视频内容是否存在任何预期问题?

您是否在 AM2634中拥有 eMMC 的吞吐量数据?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    让我在内部检查一下是否有相同的数据。

    谢谢、此致、
    Aakash Kedia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    我刚才检查了 AM263x 目前没有 MMCSD 驱动程序。 不过、计划在未来的版本中进行此操作。 此时、我们可以返回数据。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    感谢您的回答。

    对于他们的用例、您是否认为他们的用例可以在 eMMC 中使用? 例如、在 eMMC 驱动程序中同时进行读/写操作是否存在任何问题?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    遗憾 的是、并发读取/写入操作仅在芯片预认证后进行、目前我们没有针对 eMMC 吞吐量的特定数字。 一旦我们有了更具体的数据、我们可以联系您。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    最棒的

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回答。

    由于保持 eMMC 的读取操作速度以显示它而不会出现不连续的情况很重要、我的下一个问题是、在读取操作中、是否可以使 eMMC 中的写入操作具有比写入操作更高的优先级、并且在写入操作工作时不会对读取操作产生影响。

    您能否检查我们是否可以控制写入操作 工作时读取速度没有影响?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    很抱歉耽误你的回答。 内部对齐需要时间。

    关于您的查询-

    1.同时 读取/写入-请注意、eMMC IP 不支持此功能。  

    2.吞吐量数据-

    我们正在努力获取 AVV 吞吐量数据、并将在明天共享。

    同时、团队的一项建议是使用 Jacinto 6吞吐量数据、因为它在4位模式下具有相同的 IP。

    https://www.ti.com/lit/an/sprac21a/sprac21a.pdf

     

    此致、

    Prasad