This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:在 Halcogen 上将引脚方向设定为输出

Guru**** 2918080 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1132235/tms570ls1227-setting-pin-directions-as-output-at-halcogen

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、我是一个新手。  

我正在尝试使 LED 闪烁。 我使用了 Halcogen 示例、我看到它在工作。  

但我想使用 Halcogen 将 hetPORT1设置为输出、而不  是 gioSetDirection (hetPORT1、0xFFFFFFFF)命令。  

为了在代码中不使用 gioSetDirection 命令、我应该在 Halcogen 中采取哪些步骤?

我的代码在这里、它是 Halcogen 示例代码。  

/* Include Files */

#include "sys_common.h"
#include "system.h"

/* USER CODE BEGIN (1) */
/* Include FreeRTOS scheduler files */
#include "FreeRTOS.h"
#include "os_task.h"

/* Include HET header file - types, definitions and function declarations for system driver */
#include "het.h"
#include "gio.h"

/* Define Task Handles */
xTaskHandle xTask1Handle;

/* Task1 */
void vTask1(void *pvParameters)
{
    for(;;)
    {
        /* Taggle HET[1] with timer tick */
        gioSetBit(hetPORT1, 17, gioGetBit(hetPORT1, 17) ^ 1);
        vTaskDelay(100);
    }   
}
/* USER CODE END */


/* USER CODE BEGIN (2) */
/* USER CODE END */


void main(void)
{
/* USER CODE BEGIN (3) */
    
    /* Set high end timer GIO port hetPort pin direction to all output */
    gioSetDirection(hetPORT1, 0xFFFFFFFF);  // Don't want to use this command


    /* Create Task 1 */
    if (xTaskCreate(vTask1,"Task1", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, &xTask1Handle) != pdTRUE)
    {
        /* Task could not be created */
        while(1);
    }

    /* Start Scheduler */
    vTaskStartScheduler();

    /* Run forever */
    while(1);
/* USER CODE END */
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunce、

    实际上、这是正确的配置方法、因为您可以看到数据表

    您切换的引脚没有 GIO 功能、它只有计时器功能。 因此、我们无法通过 HALCoGen 中的 GIO 模块配置该引脚。

    如果你真的想从 HELCoGen 中执行此操作、那么你必须从 HALCoGen 中启用 HET1驱动程序、并且必须启用以下复选框

    并且还必须在 immidate 主循环后调用"hetInit"函数、然后它会将该引脚配置为输出、 同时、这一过程就像浪费内存资源、因为我们包含了整个 HET 驱动程序、只需配置引脚方向即可、而且会消耗闪存。 因此、请遵循您现在使用的相同流程。

    --

    谢谢、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    我正在尝试您发布的相同内容、但我无法正常工作、然后我意识到我忘记初始化 HET 模块。  

    之后它就开始工作了。 感谢你的答复。