This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:在双核模式与放大器中、R5FSS0是否可能只有2个功能内核;不使用 R5FSS1。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1132242/am2634-is-it-possible-to-have-only-2-functional-cores-of-r5fss0-in-dual-core-mode-not-making-use-of-the-r5fss1

器件型号:AM2634

您好专家、

R5F SubSystem0的2个内核是否可以处于双核模式并且仅使用这2个内核? R5F 子系统1的其他两个内核应保持不变且不使用。

如果是、是否有任何有关此用例的参考资料会非常有用。

到目前为止、根据我的理解、我认为采用双核模式(或)采用锁步模式的两个子系统可以实现4个功能内核、也可以实现2个功能内核。

请任何人澄清这一点吗?

谢谢、此致、

Sharmili Narayanamurthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Sharmili  

    [引用 userid="532127" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum 1132242/am2634-is-cossible -to the-by-only 2-functional-core-of-of r5fs0-in dual-core-mode-not making-use-of-r5fs1"]是否可能只有2个内核在 R5fs/subtrles1[中仅使用两个内核和两个内核?]

    是的、可以。

    [引用 userid="532127" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum 1132242/am2634-is-cossible -to -have -only -2 functional-core-of-of r5fs0-in dual-core-mode-not making-use-of-r5fs1"]不应使用 R5F Subtemp1的其他两个内核[引用/引用]。

    是的、您可以使用内核 R5F0_0和 R5F0_1。 其他两个内核(R5F1_0和 R5F1_1)将处于 HALT 状态(WFI 循环)、不需要使用。

    有关更多信息、请参阅引导流程指南: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/BOOTFLOW_GUIDE.html

    [引用 userid="532127" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum 1132242/am2634-is-cossible to -by-only 2-functional-core-of-of r5fss0-in dual-core-mode-not make-use-of-r5fs1"]如果是,是否确实有任何引用可用于此用途[引用]。

    以下示例项目可用作参考、

    software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_EMPTY.html

    位置:examples\empty\am263x-cc\system_nortos

    导入此示例时、选择要导入 CCS 的系统工程。 这将自动生成一个系统项目、为您提供一个双核 system.appimage、其中 core0_0和 core0_1项目组合在一起。

    [引用 userid="532127" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum 1132242/am2634-is-cossible to -have -only -2 functional-core-of-of r5fs0-in 双核模式下不使用功能子系统 r5fs1"]据我所知,我感觉就像在双核/双核模式下使用功能子系统[引用2个功能模式下]。

    可以使用任意数量的内核1、2、3或4。

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sri Vidya 提供的信息。

    此致、
    Sharmili Narayanamurthy