This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:用于 Sitara MCU#39的调试工具

Guru**** 2533870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-UE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1131543/mcu-plus-sdk-am243x-debugging-tools-for-sitara-mcu-s

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU560V2STM-UE

大家好、

我们正在研究 Sirata MCU 的调试解决方案。 我们是否有任何用于 USB 调试器的联网调试探针或调试服务器?

关于方案拟订,我们有哪些选择?

此致、

Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhurya、

    [引用 userid="480712" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum 1131543/MCU-plus-SDK-am243x-debuging-tools-for Sitara-MCU-s"]关于编程、我们有哪些选项?

    请在此处查看软件开发资源 :https://www.ti.com/product/AM2434#software-development

    我正在和一位同事讨论调试解决方案。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhurya、您好!  

    据我所知、我们不支持 USB 调试器的调试服务器。 AM2x 器件通过 JTAG 支持片上调试功能。 在 Sitara MCU EVM 上、有一个板载 XDS110调试器、该调试器将 JTAG 从 MCU 桥接至 USB 、用于主机 PC 连接、Code Composer Studio 可用于调试。  

    此致、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="480712" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum 1131543/MCU-plus-SDK-am243x-debuging-tools-for Sitara-MCU-s"]我们是否有用于 USB 调试器的任何联网调试探针或调试服务器?

    TMDSEMU560V2STM-UE XDS560v2 System Trace USB & Ethernet Debug Probe 允许以太网或 USB 连接到 PC。 在支持的器件中:

    [引用] Sitara (OMAPL13x、AM335x、AM43xx、AM57xx、AM65xx、 AMIC1xx、AM64xx、AM24xx)[/QUERP]

    注意:产品页面仍显示 Spectrum Digital TMDSEMU560V2STM-UE 的图片。 随着 Spectrum Digital  的业务中断、我认为可能已经被 Blackhawk XDS560v2 STM 仿真器 (TMDSEMU560v2STM-UE)取代

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!
    感谢您的所有意见、感谢您的参与! 再问一个问题、我们是否还可以使用 IAR 系统为基于 Arm 的 MCU/MPU 进行额外调试?

    https://www.iar.com/products/architectures/arm/

    此致、

    Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhurya、

    是的、IAR 可与所有 Sitara MCU 器件配合使用。 IAR 已经通过我们的 AM2x 平台启用了一些参考示例、我们也有一些客户在使用 IAR。  

    您可以联系 IAR 支持团队了解支持的功能、限制等

    此致、

    Prasad