This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:JTAG 闪存、定制板

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1058418/tms570ls3137-jtag-flashing-custom-board

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TMDS570LS31HDKSEGGER

尊敬的所有人:

对于这个特定的项目、我主要使用 TMDS570LS31HDK:Hercules 开发套件来启动我的软件应用、到目前为止、我可以使用 XDS100v3和 SEGGER 对其进行刷写。

现在、我收到了我们的定制板、该定制板具有由硬件部门开发的相同微控制器、但闪存时遇到问题、更具体的错误:

值为'-230'(0xffffff1a)。
标题为"SC_ERR_PATH_measure"。

我坚信 JTAG 引脚连接正确、我已经检查了电源电压:

V_CORE:1.2V

V_3V3:3.3V

这是从我们的 JTAG 连接中提取的:

我认为微控制器可能会持续复位、是否有关于 nPORRST、nRTS、nERROR 和 TEST 引脚的提示?

有什么关于如何 进一步调试的想法?

我在 TMS/TDI/TCK 上添加了上拉电阻、如下图所示:

JTAG 总线的范围:

感谢您的支持或任何想法:D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinicius:

    nPORRST 是上电复位或者冷复位。 它在内部下拉。 nPORRST 必须被外部上拉。 它不能保持悬空。

    nRST 信号也需要一个外部上拉电阻器。

    JTAG 仿真器是否正确连接到 MCU?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    感谢您提供信息。

    JTAG 连接正确、I 三重检查所有的线缆连接。 还添加了到 nRST 的上拉电阻。

    遗憾 的是、我无法访问 nPORRST 引脚、因为硬件的 BGA 芯片没有为其提供测试引脚、所以我无法在 PCB 上物理访问它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设法将 nPORRST 修补为3V 上拉电阻、现在它起作用了。

    谢谢!