This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用带有 SD 卡的 QSSI 或 EPI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1058552/msp432e401y-using-qssi-or-epi-with-sd-card

器件型号:MSP432E401Y

您好!

社区中是否有人使用 SD 卡(没有任何类型的适配器)执行或知道 MSP432是否能够提供 SPI 功能? 通过阅读技术参考手册、我发现 MSP432具有支持 Freescale SPI 或 TI 同步串行接口的 QSSI、并且 EPI 可与外部外设或存储器配合使用。 想知道是否首选其中一个? 我主要希望通过 MSP432上的某种形式的 SPI 将.txt 或日志文件存储到 SD 卡中。 感谢您的帮助!

最棒的

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TM:

    MSP432E401Y 能够使用 SPI 与 SD 卡连接。 SDK 和 Resource Explorer [链接]中提供了一些示例。 您可以参考这些线程以了解更多详细信息[link1link2]

    谢谢、

    王国新