This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:针对唯一标识符 OTP4B 的 SafeTI™︎ Hercules™︎ 诊断库支持

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1058521/tms570ls1224-safeti-hercules-diagnostic-library-support-for-unique-identifier-otp4b

器件型号:TMS570LS1224

在对我们的项目进行安全分析时、我们受到了《安全手册》SPNU550B 中的建议的推动。  特别值得注意的是以下各节:

7.35硬件 CRC 的费用内容检查

7.39由硬件 CRC 检查闪存内容

我们的分析将这些链接到以下安全功能 ID;

  • FEE2A
  • FEE2B
  • OTP4B
  • FLA5A
  • FLA5B

这一切都很好、让我感到困惑的是、我在 SafeTI Hercules 诊断库中找不到 OTP4B 的封面;所有其他 ID 都跟踪到 SL_CRC_Calculate fn、而:

OTP4B OTP 内容的定期硬件 CRC 检查 不可用 不在本发行版的范围内
假设该 fn 的输入参数是地址和计数、它如何不会跟踪到 OTP4B?
Marcus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Marcus、

    OTP4A 和 OTP4B 与编程到 OTP 中的数据有关、可通过 TMS570上的 CRC 模块进行验证。 我认为 API sl_CRC_Calculate 可用于计算 OTP 内容的 CRC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、您好、感谢您的澄清。

    Marcus