This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:TMDX570LC43HDK 和 LAUNCHXL2-570LC43之间的差异

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1058433/tmdx570lc43hdk-difference-between-tmdx570lc43hdk-and-launchxl2-570lc43

器件型号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-570LC43

早上好、

是否可以详细描述开发板 TMDX570LC43HDK 和 LAUNCHXL2-570LC43之间的差异。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    HDK 具有内置 SDRAM、两个 CAN 收发器、用于 ETM 布线的60引脚 MIPI 连接器、RTP/DMM 封装等 HDK 上的内置仿真器是 xds100v2。

    Launchpad 上的仿真器是 xds110。