This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:TMS570LS1114

Guru**** 2797495 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1058323/tms570ls1114-tms570ls1114

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1224

大家好、

问题:未实现 PortSET_INTERRUPT_MASK_FIT_ISR。

客户想知道为什么在移植 FreeRTOS 时不执行上述函数。 您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    HAL 对于 TMS570LS1114器件没有 FreeRTOS 示例。 但您可以使用适用于 TMS570LS1224的 FreeRTOS 示例。

    Hercules 器件不支持中断嵌套,FreeRTOS 示例不执行  PortSET_INTERRUPT_MASK_FROM _ISR()。