This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Energia:无法在 CCS V12和#39中找到 Energia Sketch;文件和#39;-管理;和#39;新建和#39;-管理;和#39;项目...和#39;

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1132367/energia-cannot-find-energia-sketch-in-ccs-v12-file---new---project

器件型号:Energia

无法在 CCS V12中找到 Energia Sketch 'File'->'New'->'Project..." 如何在 CCS v12中使用 Energia 项目模板? 是否有方法来配置和找到 Energia 文件夹(在'Windows'->'Preferences'->'Code Composer Studio'->'Products'->'Energia'中尝试添加库、但它没有帮助)? 或者、是否有任何其他方法可以在 CCS V12中加载 Energia sketch 示例项目? 非常感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 的当前版本(12.x)不再支持 Energia。 CCS 11.2.0是支持它的最后一个版本。

    谢谢

    Ki