This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:能够通过 NDK 库发送 ARP Probe 数据包

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059766/msp432e411y-ability-to-send-an-arp-probe-packet-through-the-ndk-library

器件型号:MSP432E411Y

您好!

我正在使用 SDK 4.20.00.12、并且一直在搜索一种通过 NDK 堆栈发送 ARP 探测数据包的方法、或为此问题发送任何 ARP 数据包的方法、但尚未发现这样做的函数。 此功能是否可用?

或者、如果 TI NDK 堆栈/库中存在 AutoIP/Link-Local Address 功能、如果可以解释启用该功能的方法也会有所帮助。

我知道第三方 lwip 源代码、但在我的项目中、这似乎是一个相当大的变化。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我正在寻找一个能够帮助解决这个问题的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    不幸的是、我将这篇文章传递给了几个不同的团队、似乎没有人能够提出解决方案。

    此时我不知道还能做些什么、因此我现在将此问题标记为已解决。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。