This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231D5PZ:TM4C1231D5PZ

Guru**** 2552600 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231D5PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1060052/tm4c1231d5pz-tm4c1231d5pz

器件型号:TM4C1231D5PZ

大家好

我使用的是 Tiva TM4C1231D5PZ、但在构建目标时遇到问题。

 我在  链接器文件中的此行"__STACK_TOP =__STACK + 512;"."中遇到的错误。

错误名称是  __stack 未定义。

我们非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Navi、

    这里没有太多细节可供使用、但我想到的第一件事是项目没有正确包含.cmd 文件。 看看情况是否如此、如果是、这将是根本原因。

    如果这不是问题、请在 Code Composer Studio 中截屏您的项目目录、如下所示:

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="497205" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum 1060052/tm4c1231d5pz-tm4c1231d5pz"]错误名称是  __stack 未定义。

    您能否说明您使用的是哪种编译器?

    TI ARM 编译器工具会创建符号 __stack 以及__stack_end、__stack_size -可在 栈中的符号中找到吗? 但并非所有符号都在 TI ARM 编译器文档中进行了介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ralph。。。

    明白了 您是正确的.cmd 文件 未正确包含、这会导致错误。

    非常感谢 !!  Ralph 和 Chester Gillon 表示您的担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ralph。。。

    明白了 您是正确的.cmd 文件 未正确包含、这会导致错误。

    非常感谢 !!  Ralph 和 Chester Gillon 表示您的担忧。