This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:TMS570LS0432与 TMS570LS3137-EP 兼容性讨论

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137-EP, TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1060251/tms570ls3137-ep-tms570ls0432-compatible-to-tms570ls3137-ep-compatibility-discussion

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0432HALCOGEN

您好!

     我正在研究一个涉及德州仪器 Hercules 平台  TMS570LS3137-EP 的新设计。  

  1. TMS570LS0432与 TMS570LS3137-EP 有多大的兼容性? 应用工程师是否预见到从代码库迁移的角度来看会进行重大的返工?
  2. TMS570LS0432提到使用 Hercules 通用平台架构、而 TMS570LS3137-EP 提到产品登录页面上的通用平台架构。 它们是否相同? 还是产品架构已经发展?

谢谢、

tarun172.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    两种器件都使用 ARM Cortex-R4架构。 它们具有相同的功能安全特性。 两个器件中的闪存和 SRAM 均受 ECC 保护。  

    LS3137支持浮点、但 LS0432不支持浮点。 LS3137具有 DMA 控制器、但 LS0432不支持 DMA。  

    3、器件引脚对引脚不兼容:LS432具有采用 PZ 封装的100引脚、而 LS3137-EP 具有337个采用 ZWT 封装的焊球。 LS0432具有更小的存储器尺寸(闪存、SRAM)、更慢的 CPU 速度和更少的外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

          要进行确认、由于上面列出的几个差异、可能会导致配置固件返工?  

    谢谢、

    tarun172.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun

    是的、您需要对 LS31x 器件进行新配置、它们可以使用 HALCOGen 生成这些文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

          感谢您的确认。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

          感谢您的确认。