This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将我的调试器 XDS110与目标 MCU 隔离

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1060498/isolate-my-debugger-xds110-from-the-target-mcu

主题中讨论的其他器件:ISO6762

尊敬的 Sirs:

我想将调试器 XDS110与目标 MCU TMS570隔离。

您对此有何建议?

欢迎使用 USB 隔离或 JTAG 隔离任何解决方案

此致、

Piotr Rusak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    您可以使用数字隔离器隔离 JTAG 信号。 例如、ISO6762有6个通道:4个正向通道和2个反向通道。

    https://www.ti.com/product/ISO6762

    4个正向通道可用于 TCK、TDI、TMS、nTRST

    2个反向通道用于 RTCK、和 TDO

    如果您有更多来自 JTAG 仿真器的信号、则可以使用两个4通道隔离器、例如 ISO7240

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有 JTAG 隔离器、例如 Blackhawk XDS110 JTAG 隔离保护 、它需要目标方提供一些电源。

    对于 USB 隔离:

    1. 以 USB  12Mbps (全速)运行的隔离器 价格便宜、并且易于使用、但由于 XDS110 USB 通常以高速运行、调试可能会减慢。  
    2. 以 USB 480Mbps (高速)运行的隔离器更昂贵。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对该解决方案的看法,不便宜,但从现货供应:

    www.advantech.com/.../mod_02f0f7be-bd27-4379-9ea5-331f33509bb1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    不确定此仿真器是否支持 TMS570器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="499897" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum 1060498/isole-my-debugger-xds110-fer-目标 MCU/3927890#3927890"]

    您对该解决方案的看法,不便宜,但从现货供应:

    www.advantech.com/.../mod_02f0f7be-bd27-4379-9ea5-331f33509bb1

    [/报价]

     USB-4630的数据表显示它仅支持 USB3 3.0 SuperSpeed 下行器件。

    而 XDS110是 USB 2.0高速器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALLDAQ ADQ-USB 3.0-ISO-PS 支持 超高速 USB 3.0、但 下载与 USB 2.0/1.1/1.0兼容。

    我使用了上一代 ALLDAQ USB 2.0高速隔离器、该隔离器允许隔离其他基于 USB 2.0的 JTAG 调试器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的有用信息。

    我找到 了 https://intona.eu/en/products/7055-d#features 、它具有最高的 Issolation、但非常昂贵。