This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:更新策略

Guru**** 2549970 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059807/simplelink-msp432-sdk-update-strategy

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

我的公司使用 MSP430系列开发了一款传感器、用于监视和报告商业应用。

现在、我们将转向第二个设计、该设计已被要求提供软件(固件)升级。

关于您的 SimpleLink MSP432无线(OTA) Wi-Fi 更新功能、是否可以通过 LoRa 运行以代替 WiFi?

是否可以指示连接到 MSP432的第三个处理器创建升级?

我们是否只能将二进制文件传输到器件而不是十六进制文件?

仅发送二进制 diff 而不是整个文件的尝试是什么?

答案将使我们能够为打算销售大量安装产品的客户设计 TI 芯片的使用方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该示例工程需要 CC3220 SPI 连接的 wifi 外设。 我已经使用了通过 UART 上的 at_command 连接的 cc3220sfmoda、并实现了 at_file open、read 命令、以便从 CC3220的加密外部闪存文件系统中提取固件... 这涉及自定义引导加载程序和单个外部引脚、用于在 WiFi 芯片存储新固件文件并指示将 msp432复位到引导加载模式时强制引导加载程序进入。

    需要自定义 cc3220sf 固件

    需要自定义 msp432引导加载程序

    UART +自举入口引脚

    最好是实现 at_command 接口的客户端库。 我实施了一些 WIFI 设置和文件命令来配置器件。

    如果您需要一些示例、请选择 Holla