This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:有库存器件吗?

Guru**** 2527710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1060500/tm4c1294kcpdt-stock-parts-who-has

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

哪个供应商有 库存 TM4C1294KCPDTT3或 TM4C1294KCPDTi3 MCU? 奇怪的是、大多数供应商在非汽车 MCU 类产品中都有零交货周期和35周交货周期。 TI store 始终在维护模式下发布 Web 消息点击购物车图标。 是否有人简单地购买了世界上最后一款 MCU? LK 手头上有两个、但最近因 VDD 过压3V3 LDO 丢失了一个、通过6.3V 将 VDD 轨62Ω 短接。  

感谢您提供信息和节日快乐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GL、

    最好查看 TI store 的库存情况。  看起来 TM4C1294KCPDTI3目前有90个库存单元。

    我无法评论其他供应商何时会获得供应、但目前由于半导体供应的广泛性、对所有 TM4C 器件的需求非常高。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    然而、今天没有库存、可能没有90件、或者存在 MCU 缓存器。  

    TM4C1294KCPDTI3 |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GL、

    TM4C129 PDT 的库存通常不会超过24小时、可能是昨天没了。 您需要在看到库存时立即订购。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们所说的成千上万个 TM4C1294 TQFP128器件不符合汽车标准。  很难相信任何 公司制造了许多 PCB、需要整个美国库存的 TM4C1294 MCU。  

    需要有购买限制、以便每个人都有机会购买一些器件、直到2021年1月生产完成为止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GL、

    我不能具体说明具体的供应情况、但我认为您对我们 TM4C 器件的全球市场广度的低估了所有供应商的所有半导体器件在整个行业内的供应挑战 。  

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些购买90 TM4C1294进行 PCB 设计的实体似乎很长一段时间、因为它们正以2倍于 TI 商店的价格通过中国供应商进行转售。 TI 需要对所有 MCU 器件进行转售价格控制。

    TM4C1294KCPDTI3R【IC MCU 32位512KB 闪存128TQFP】| eBay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GL:

    很抱歉、这些主题实际上超出了 E2E 讨论的主题范围。 这些论坛面向技术支持、而不是我们 的器件专家 不会影响的与供应/定价相关的主题。

    我将锁定此主题、因为我无法提供进一步的指导。

    此致、

    Ralph Jacobi