This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:在 XDS100V2发出 nTRST 后电路板未脱离复位状态

Guru**** 2541040 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059386/rm57l843-board-is-not-come-out-of-reset-after-xds100v2-issue-ntrst

器件型号:RM57L843

我们将 RM57L843用于 其中一个控制卡。 我们使用的是 XDS100V2。 我们发现、当 XDS100V2连接并尝试连接时、它会生成 nTRST 高电平、然后生成低电平、然后生成高电平。 它保持高电平状态。 之后、我们发现 RST 引脚和 PORRST 将永久运行、除非 XDS100V2断开连接或电路板进行下电上电。

我们无法理解这种行为的原因。

以下是 nTRST 之前的引脚状态:

RST-高电平

PORRST -高电平

nTRST -低电平

nTRST 序列之后:

RST -永久低电平

PORRST -永久低电平

nTRST -高电平

电路板保持复位状态。

您能告诉我们上述行为的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    nTRST 是否连接到 nRST 和 nPORRST? 电源监控器是否已连接或由 nTRST 驱动? nTRST 是一个抽头复位信号、不应被用于复位诸如 nRST 和 nPORRST 的器件。

    请仔细检查您的原理图和 PCB 板布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nTRST 被连接至 nRST 而不被连接至 nPORRST。

    nPORRST 与时间常数为10msec 的 RC 电路相连。

    我们有用于监控3.3V 电压的电源监控器、还有一个外部看门狗计时器从外部生成 RST、并连接到控制器的 nRST。

    我不明白为什么 nTRST 不能连接到 nRST。

    您能不能建议我们如何将 nTRST 连接到 nRST。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、上面第一行中有一处更正、nTRST 未连接到 nRST。 nRST 由外部安全装置定时器驱动。 nTRST 只被连接至控制器的 nTRST 引脚、而没有任何上拉或下拉电阻。

    我们观察到、当连接 XDS100V2并开始调试时、nTRST 最终变为高电平、当 nTRST 变为高电平时、nRST 和 nPORRST 变为低电平并保持在该状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nTRST 具有内部下拉电阻。 在没有下拉至 nTRST 的情况下是正常的。

    我不知道当 nTRST 变为高电平时为什么 nRST 和 nPORRST 被下拉。 正如我说过的、请仔细检查您的 PCB 布局。