This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:对 C2000 IC 进行编程的要求

Guru**** 2929440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059937/tms570ls0432-requirements-for-programming-c2000-ic

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-UMSP-FET

您好!

我们带来了 TMS570LD0432 MCU。

对将程序嵌入芯片有一些疑问。

我们是否需要 USB 转 JTAG 仿真器将程序嵌入 MCU?

将程序嵌入此 MCU 的可能方法和要求是什么?

要与 C2000系列 MCU 配合使用、是否必须并建议购买"TMDSEMU110-U"之类的调试器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    TMS570LS043没有 ROM 引导加载程序。 必须通过 JTAG 对第一个程序进行编程。 如果第一个程序是引导加载程序、则可以使用引导加载程序加载应用程序。 如果未使用引导加载程序、则必须使用 JTAG 仿真器将程序加载到 TMS570内部闪存中。

    是的、TMDSEMU110支持 TMS570器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何支持 MSP430系列和 C2000系列 MCU 的仿真器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 XDS 不能用于刷写 MSP430器件。 MSP430 只能由 TI MSP-FET 进行闪存、请与 MSP430团队再次核实。