This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 HET PWM 采样未清除的问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1060433/tms570ls3137-regarding-the-problem-of-het-pwm-sampling-not-clearing

器件型号:TMS570LS3137

尊敬的团队:

我的客户执行 PWM 占空比和频率采样。

当有外部信号时、它可以正确采样并随外部变化而变化。 然而、当没有外部信号时、占空比或频率不能更新为0、并且信号消失前的最后一次采样只能保持。

客户使用的测量方法是使用驱动程序生成的函数 capGetSignal。 他使用了断点方法来查看从赫特拉姆读取的样本值不正确、即图中标记为红色的部分、返回的占空比和周期都是否、是否需要在某个位置清除?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    NHET 使用 PCNT 来捕捉输入波形。  PCNT 将计数器值捕获到 所选边沿上的周期/脉冲数据字段[D31:D0]中。 达到溢出计数时、PCNT 停止计数。 请参阅器件数据表、查看输入信号的时序限制: