您好、专家
关于 UART (Rx)和 GPIO 设置为输入、
UART (Rx)和 GPIO (输入)允许的上升时间和下降时间是多少?
我在 数据表中找不到上限作为上升和下降时间。
数据表中的以下特性(修订版 B、第1592 - 1593页)。
特性 被设置为 GPIO 作为输出、对吧?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家
关于 UART (Rx)和 GPIO 设置为输入、
UART (Rx)和 GPIO (输入)允许的上升时间和下降时间是多少?
我在 数据表中找不到上限作为上升和下降时间。
数据表中的以下特性(修订版 B、第1592 - 1593页)。
特性 被设置为 GPIO 作为输出、对吧?


您好!
[引用 userid="430512" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum /1059636/tm4c1290ncppdt-th-rise 和 fall time-specification about -input-terminal-gpo-and-uart"] UART (Rx)和 GPIO (Input)允许的上升时间和下降时间有多少?对于 GPIO 、将输入表征为最大上升时间毫无意义。 对输出上升和下降时间进行特性描述的目的是让系统设计人员了解由 TM4C MCU 控制的信号变化的最坏情况。 外部信号可以按需要工作、系统设计人员在确定 TM4C MCU 应对信号变化的方式时需要考虑外部器件输出的上升或下降时间。
从串行外设通信的角度来看、上升和下降时间受所选数据速率的控制、远远超过任何值。 对于 SSI 和 I2C 等高速接口、提供了一些规格来确保总线移动得足够慢、能够寄存数据、 但是、如果总线需要更长时间才能使信号上升和下降、这只会影响传输的实际数据速率、那么系统设计人员也要对此加以考虑。 如果从器件对提供的时钟信号响应速度太慢、则结果将丢失数据、 但这不是由于上升和下降时间的特性"上限"、而是由于时钟边沿锁存时信号未及时改变、时钟边沿将始终作为所选数据速率的一部分输出。 因此、它是时钟速度加上任何指定 的有效/设置/保持时间、以控制正确运行的上限、此时钟速度是基于系统特定配置的变量。
总之、 输入到 TM4C 的外部信号的上升/下降时间"上限"不是一个通用规格、因为它是特定于应用和系统的、需要由系统设计人员根据预期性能确定。
此致、
Ralph Jacobi
您好!
上升/下降时间最大值与 I/O 上的电流注入无关
由于允许的电流输入基于 MCU 的每一侧、因此我们在数据表的26.3.2.1 GPIO 电流限制中明确指定了这些限制。
该表确实存在一个小问题、因为 TM4C1290NCPDT 器件的"底部"封装引脚列表不完全准确、因此应遵循 PA[0-7]、PF[0-4]、PG[0-7]、PK[4-7]、PQ[5-6]
此致、
Ralph Jacobi