This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:针对主振荡器的 TR/TF 技术规格

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1060479/tm4c1290ncpdt-tr-tf-specifications-for-main-oscillator

器件型号:TM4C1290NCPDT

大家好、

  26.9.5主振荡器规格部分中没有主振荡器的 TR/TF 规格、如下所示。

这是否理解、如果我们满足基于 VIH/VIL 的 DCOSC_EXT 规格、我们将不关心 TR/TF?

 

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis、您好!

    我们通常看到与 TM4C 器件配合使用的晶体振荡器是提供正弦波信号的类型。 TM4C 使用它来生成系统时钟。

    从我看到的情况来看、包含 TR/TF 规格的晶体振荡器就是集成晶体和放大器以输出单端时钟的类型。

    该放大器集成在 TM4C 中、因此我们的数据表规格仅基于外部晶体、MCU 处理放大和时钟信号生成。

    [引用 userid="85506" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum 1060479/tm4c1290ncppdt-tr-tf-t规格-用于主振荡器"]是否了解到、如果我们满足基于 VIH/Vil 的 DCOSC_EXT 规格、我们将不关心 TR/TF?[/QUERPLET]

    我不确定这是多么准确、因为 TR/TF 实际上不是一个应该与一个产生正弦波的外部晶振相关的规格、正弦波是所有数据表参数的基础。

    此致、

    Ralph Jacobi