This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:无法使用"使用我的板选项"

Guru**** 1629740 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059893/simplelink-msp432-sdk-unable-to-use-the-use-my-board-option

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RMSP432WARE

我已在 Ubuntu 18.04上安装 code composer 10。 我已经为 MSP432安装了组件、但在选择板列表中找不到我的板。 它会被检测到、但单击"使用我的板"不会执行任何操作。

我需要从 Resource Explorer 中访问示例。 我也无法在下拉列表中找到我的板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Resource Explorer 中仅提供有关 MSP432E 的软件资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 请指导我如何导入 MSP432P401R 示例代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 MSP432WARE 并选择在 CCS 中导入工程。-->选择 msp432ware 所在的路径-->导入工程。 这是导入 CCS 工程的常用方法