This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137:链接器命令文件

Guru**** 2767465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059968/tms570ls3137-tms570ls3137-linker-command-file

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我希望在 BANK1上使用次级引导加载程序来更新 BANK1上的主引导加载程序。

另外、我在 bank1上有该应用程序。

我在 CCS9.3上

链接器通信文件如下所示:

存储器

   BOOTVECTORS (X) :origin=0x00000000 length=0x00000020
   Bootflash   (RX):origin=0x00000020 length=0x0007FFE0
   BOOT1VECTORS (RX):origin=0x00180000 length=0x00180020
   BOOT1FLASH  (RX):origin=0x00180020 length=0x0003FFE0
   APPVECTORS  (RX):origin=0x001C0000 length=0x00000020
   APPFLASH   (RX):origin=0x001C0020 length=0x0013FFC0
   APPINFO     (RX):origin=0x002FFFE0 length=0x00000020
   堆栈      (RW):origin=0x08000000 length=0x00001500
   RAM         (RW):origin=0x08001500 length=0x0003EB00

部分

   .intvecs:{}> BOOTVECTORS
   .text   :{}> bootflash
   .const  :{}> bootflash
   .cinit  :{}> bootflash
   .pinit  :{}> bootflash
   .bss    :{}> RAM
   .data   :{}> RAM
   .sysmem :{}>RAM
   

当我尝试编译时,会出现如下内存范围重叠错误:

#10010在链接期间遇到错误;未生成"BootloaderPGECliped_JumpBL2.out"
#10264 APPFLASH 存储器范围与现有存储器范围 BOOT1VECTORS 重叠
#10264 APPINFO 存储器范围与现有存储器范围 BOOT1VECTORS 重叠
#10264 APPVECTORS 存储器范围与现有存储器范围 BOOT1VECTORS 重叠
#10264 BOOT1FLASH 存储器范围与现有存储器范围 BOOT1VECTORS 重叠
gmake:***[全部]错误2.
gmake[1]:***[BootloaderPGECliped_JumpBL2.out]错误1.
gmake[1]:目标"辅助输出"不会由于错误而重新生成。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       BOOT1VECTORS (RX):origin=0x00180000 length=0x00180020

    应更改为

       BOOT1VECTORS (RX):origin=0x00180000 length=0x00000020