请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 我正在使用 CCS 对该器件进行编程、我想包含一些汇编代码。 现在、我只是使用内联汇编指令、但这非常费力。 我想在单独的.asm 文件中编写我的代码、并将其包含在 C 程序中。
可以有人告诉我如何操作? 对于在 CCS 中使用汇编代码、还有其他建议吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 CCS 对该器件进行编程、我想包含一些汇编代码。 现在、我只是使用内联汇编指令、但这非常费力。 我想在单独的.asm 文件中编写我的代码、并将其包含在 C 程序中。
可以有人告诉我如何操作? 对于在 CCS 中使用汇编代码、还有其他建议吗?
谢谢你。
Brad、您好!
请参阅《MSP 编译器用户指南 》https://www.ti.com/lit/slau132的第6.6节"将 C 和 C++与汇编语言相连接"。 按照此处的惯例、C/C++代码应能够访问汇编语言中的变量/调用函数、反之亦然。
您还应该能够根据这些线程[link1、 link2]简单地将.asm 文件添加到 CCS 工程中。
谢谢、
王国新