This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:时钟不一致-数据表:180MHz、HALCoGen 新项目:200MHz

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L920, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059337/rm44l920-clock-inconsistency---datasheet-180-mhz-halcogen-new-project-200-mhz

器件型号:RM44L920
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

当为 RM44L920创建一个新的 HALCoGen 项目时、PLL 倍频器被设定、这样时钟频率为200MHz、而数据表中显示的频率为180MHz。  

我已经以200MHz 的频率运行项目一段时间了、现在没有任何明显的问题。  

我是否有可能通过"超频" MCU 来缩短器件寿命?

谢谢!

-Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    数据表中的最大频率为180MHz。 200MHz 超出规格、我们不建议在最大频率下运行 CPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 很奇怪、HALCoGen 默认为错误的频率。 引导加载程序项目与我创建的用于检查的全新项目具有相同的问题。

    我有几个已自定义的 HALCoGen 创建的文件、因此 需要一些时间来合并所需的更改、但我成功切换到了180 MHz。

    再次感谢!

    -Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="441341" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum 1059337/rm44l920-clock-inconsistency--datashe-180-MHz-halcogen-new-project-200MHz/3918974#3918974"]很奇怪 HALCoGen 默认为错误的频率。

    在 HALCoGen/v04.07.01/config/RM44L920PGE.cnf 配置文件中似乎有错误。 以下几行似乎用于指定200MHz 的频率:

    VAR.CLKT_PLL1_FREQ.DEFAULT=200.0
    VAR.CLKT_GCLK_FREQ.DEFAULT=200.0
    VAR.CLKT_HCLK_FREQ.DEFAULT=200.0

    而 根据 RM44L920PGE 的数据表、我认为上述值应该为180MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行深入研究。 我已经做了笔记、下次备份了配置文件并进行了相应的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对困惑表示歉意。 这是 Chester 提到的 HalCoGen 默认 GUI 设置的错误。