This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:外部时钟振荡器上升/下降要求

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059629/tm4c1290ncpdt-external-clock-oscillator-rise-fall-requirement

器件型号:TM4C1290NCPDT

我无法在数据表中找到晶体振荡器输入到该 MCU 的 TR 和 TF 要求。

下降时间和上升时间的最大值和最小值是多少?

请任何人回答我的问题。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshiki、

    我无法找到所请求参数的特性值。 请参阅 器件数据表中列出的晶体规格、以选择合适的晶体。 在提供的规格范围内、没有晶体不能按预期在 TM4C 器件上正常工作的情况。

    此致、

    Ralph Jacobi