This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CCS 上的复位和重新启动之间有何区别?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059354/tms570ls3137-what-is-the-difference-between-reset-and-restart-on-the-ccs

器件型号:TMS570LS3137

您好!

CCS 上的 RESET 和 RESTART 有何区别?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    复位:将 PC 复位为异常矢量表的第1条指令

    重新启动: 强制 PC 进入应用程序的"入口点"