This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:远程更新

Guru**** 2535050 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD, TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059019/tm4c123gh6pm-remote-updates

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3200MODTM4C123EK-TM4C123GXL

大家好、

我将从 CC3200MOD 迁移到 Tiva TM4C123GH6PM 微控制器。   代码迁移的一部分是能够进行远程更新。   (目前在 CC3200上、我可以下载新程序并写入闪存、以便引导加载程序在 CC3200的下一个下电上电时运行。)

是否有用于写入 TM4C123芯片的程序存储器的库?   (是否有用于执行远程更新的资源?)

感谢您的任何指导!

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

     请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/spmu301上的引导加载程序用户指南。 您还可以在 TivaWare 安装中的/docs 目录下找到相同的文档。 有多种方法可以引导和加载/更新固件-使用 UART、SPI、I2C、CAN 和 USB。 请注意、TM4C123没有以太网、因此无法在此器件上从以太网接口引导加载。 包含以太网的 TM4C129 MCU 也能够从以太网引导加载。

     示例 可在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl 下找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    )