尊敬的 TI:
在传递函数参数中的 Float32值时、参数中的 Float32变量不会获取与用户传递的值完全相同的值。 该问题仅针对中间值观察到。
例如:如果我在参数中传递了"1.2"、则它采用"1.20000005"、并且这种行为也不一致。 请查看以下一组值:
1.1 => 1.10000002
1.2 => 1.20000005
1.3 => 1.29999995
1.4 => 1.39999998
1.5 => 1.5
1.6 => 1.60000002
1.7 => 1.70000005
1.8 => 1.79999995
1.9 => 1.899998
请尽快提供您对上述问题的意见。
此致、
Parth