This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230D5PM:迹线连接

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059330/tm4c1230d5pm-trace-connections

器件型号:TM4C1230D5PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123

要使用 XDS110调试探针上的跟踪功能、应连接 tm4c1230d下午5上的哪些引脚。

JTAG 引脚与调试器文档中的引脚分配表4具有相同的名称、但我不知道要连接到配音器的 EMU0-EMU4的引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

     TM4C123 MCU 上没有此类引脚(EMU0-EMU4)。 换言之、TM4C123没有利用这些引脚的跟踪功能。 如需更多信息、请访问以下链接。 对于 TM4C123 MCU、您可以在 JTAG 连接器上将其保留为 NC。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEnDVmEAFjxrbZ8Vfn.lBg__FUz-xrs__LATEST

    常见问题解答

    问:EMU0/1引脚的用途是什么?

    • A:EMU0/1引脚可用于跨内核触发(例如:一个器件暂停并向其他器    件发出停止信号、请参阅高级事件触发、或者、在某些选定的器件中、这些引脚用于在复位和传输仪表和跟踪信息时进行等待。 有关详细信息、请参阅器件数据表/TRM。

    问:EMU2-x 引脚的用途是什么?

    • 答:这些保留用于高速仪表信息和跟踪信息。