This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:LP-AM243X CCS GPIO 控制和其他

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059266/lp-am243-lp-am243x-ccs-gpio-control-and-other

器件型号:LP-AM243

我不熟悉 Code Composer Studio 和 LP-AM243X。 我运行了示例 hello world 文件、但在提供的文件中找不到实际操作任何 GPIO 引脚的示例。 是否有任何示例或资源展示了如何使用 GPIO 引脚、甚至可以简单地将引脚设置为高电平/低电平、也可以用于 SPI。 该电路板具有9个增强型 PWM 模块、我认为这些模块可用于 SPI 信号。

如果有人对 DMA 的使用有更多的了解、我基本上会尝试使用与此板进行 SPI 通信的外部 ADC、这将在将来也对我有所帮助。

如果有人有兴趣、这里是 ADC 数据表的链接、尽管我首先希望开始使用一些 GPIO 控制。

www.ti.com/.../ads131m06.pdf