This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:刷写过程

Guru**** 2771585 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1058961/tms570ls1224-flashing-process

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、团队寻求一些澄清。

对于通过 XDS2xx 的 TMS570LS1224、Code Composer Studio 的 JTAG 闪存过程和 Uniflash 的闪存过程之间有何区别?

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mark、您好!

    没有区别。 两种工具使用相同的闪存驱动程序和相同的闪存设置。 但 uniflash 可以生成独立的命令行包。 CCS 没有此选项。