This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules F021FLASHAPI:IAR 库

Guru**** 2887390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1058835/hercules-f021flashapi-iar-library

器件型号:Hercules F021FLASHAPI

我的请求涉及 Hercules MCU 软件库:
https://www.ti.com/tool/F021FLASHAPI

 

对于我们的新项目,我们需要一个在“IAR 功能安全编译器 v8.5”中工作的库。 当前库版本:

版本:02.01.01

发布日期:2014年10月22日

…是使用通用 ARM 编译器构建的、由于 w_char 大小和函数调用不同、因此仅在 IAR v7.x 中工作。

 

请向我提供以下其中一项:

  1. 将在 IAR FS v8.5中工作的预编译库(最好使用 IAR 进行编译)
  2. 如果以上问题存在,请为该库添加一个“源代码”,以便我们可以在此处构建该库
  3. 如果以上所有操作都失败、请为我提供其他方法来控制 IAR 8.5fs 下的 Hercules 闪存
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calex、

    我们按原样提供闪存 API 库、没有更新计划。

    TI 通常不会分发源代码。 这样做的原因是修改代码可能会影响器件中的闪存。 应用程序中不得使用修改后的 API。 要创建闪存编程解决  方案、必须使用 TI 提供的闪存 API 库。

    如果用户出于 认证目的对源代码有正当合法的需求、则可以根据与 TI 签署的许可协议提供源代码。