This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-EDUMKII:MSP432P4 SDK 3.40.01.02附带的温度传感器演示无法正常工作;PCBA 上可能缺少 TMP006器件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII, TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1133012/boostxl-edumkii-temperature-sensor-demo-which-ships-with-msp432p4-sdk-3-40-01-02-does-not-work-tmp006-part-may-be-missing-on-the-pcba

器件型号:BOOSTXL-EDUMKII
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

您好!

  我最近购买了 BoosterPack BOOSTXL-EDUMKII。 我已将其与 MSP432P401R Launchpad 配对。 在测试设置时、我看到 SDK 随附的温度传感器演示(boostxl_edumki_temature_msp432p401r)不起作用。  

  我单步执行代码、看到程序在#104行(TMP006_init())挂起。

  当我检查硬件时、我观察到  BOOSTXL-EDUMKII 似乎缺少 PCBA 上的温度传感器 TMP006部件。 将电路板的照片与此帖子挂接。 是否有人可以查看和确认?

此致、

Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、为显示温度传感器的产品提供用户指南的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    TMP006在几年前实际上已经停产、 因此不再安装在电路板上、如用户指南第2.1.3节所述。

    此致、
    Brandon Fisher