This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:全双工 SPI 驱动器示例

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1132833/tms570ls1224-fully-duplex-spi-driver-example

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、  

我们是否有 适用于此 MCU 的全双工 SPI 驱动器示例示例?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mark、您好!

    我们拥有的所有示例都是在全双工模式下工作。 halcogen 有几个 SPI 或 MibSPI 示例:

    要将 SPI 配置为半双工、需要向 SPIFMx 寄存器的 HDUPLEX_ENAx 写入1:

    在半双工模式下、SIMO 用作主模式的 RX 引脚、而从模式的 TX 引脚。

    对于全双工模式、SIMO 为主器件 TX 和从器件 RX。