This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:加载 adcbufmultisequencer 示例工程时出错

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1133616/msp432e401y-error-loading-adcbufmultisequencer-example-project

器件型号:MSP432E401Y

我正在尝试导入项目 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\rtos\MSP_EXP432E401Y\drivers\adcbufmultisequencer

当我执行此操作时、会出现以下错误:

请参阅以下详细信息...
tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_gcc
当前未安装支持器件'M 组32E401Y'的 GNU Arm 编译器!
adcbufmultisequencer_MSP_EXP432E401Y_tirtos_gcc
当前未安装支持器件'M 组32E401Y'的 GNU Arm 编译器!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您使用哪个 CCS 版本? 安装 CCS 时、是否包含对 MSP432E 处理器的支持? 请在 CCS 安装过程中查看以下内容。  

    我尝试在 CCS12和 CCS9中导入相同的示例、 但没有看到与您相同的错误。 下面是 CCS12。

    导入后、我再次尝试重建项目、也成功了。  

    您可以尝试再次安装 CCS 吗?