This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:LAUNCHXL-TMS57004:项目0和其他示例代码

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1064935/tms570ls0432-launchxl-tms57004-project-0-and-other-sample-code

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-TMS57004

您好!

你好。

我们的客户正在寻找 LAUNCHXL-TMS57004的项目0。 此外、对于该器件的其他示例代码。

可以帮帮你吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6.1.项目0 具有指向项目0源代码和其他示例代码的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    感谢您的观看。

    我们的客户有一个后续问题、请参阅以下内容:

    我终于能够下载演示代码并将其调试到开发板上。
    但是、当我尝试将相同的代码下载到我自己的板中时、我会遇到错误。
    一位客户使用同一板已有一年、但当我尝试下载时、我收到错误消息。
    您能告诉我错误是什么意思吗?
    我使用相同的处理器(TMS5700432BPZQQ1)、但使用 XDS110探针、而不是我在 Properties 中设置的 XDS100v2。 它连接良好。

    以下是错误消息:

    "DAP:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包9.5.0.00143)"

    以下是同一设置中的新错误、未做任何更改:

    CortexR4:连接到目标时出错:(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真包9.5.0.00143)

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好。

    是否有任何更新? 谢谢。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    请在这里帮助我们吗? 谢谢。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cedrick、

    请在此处查找有用信息:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html