主题中讨论的其他器件:AM2434
您好!
我们使用 AM2434 ALX 设计了新的硬件板、现在我们使用 dp83822调试 CPSW 3G、但有问题、有两个问题。
问题1: dp83822可以连接、但我的计算机在获得 IP 后无法 Ping 到电路板。 当然,IP 不是来自 DHCP 服务器,而是来自 LWIP 的 AutoIP_create_addr()。

问题2: 拔出以太网电缆时,代码将始终在 CpswMacPort_reset(),“DO”始终为0中循环。

我的环境 如下:
环境:
- IDE:CCS 10.3.1
- SDK:MCU_PLUS_SDK_am64x_08_01_00_36
- PHY:DP83822
- 以太网接口:RMII2.
- 测试案例源: mcu_plus_sdk_am243x_08_01_00_36\examples\networking\lwip\enet_lwip_cpsw\am243x-lp

我使用 mcu_plus_sdk_am243x_08_01_00_36\examples\networking\lwip\enet_lwip_cpsw\am243x-LP 作为源示例、并更改了引脚配置、phy 地址、将 dp83822配置添加到 enetCpbBoard_am64xport 结构(在 enet_cadc.c 中)、并在 enp83822中添加部分配置

有些配置似乎不正确。