请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L952 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
请澄清以下对闪存仿真 EEPROM (FEE) 模块的疑问。
| 序号 | 器件 | 测试标识符 | 说明 |
| 1 | 闪存仿真 EEPROM (费用) |
FEE1 | 是否需要调用 sl_Init_ECCFlash? 如果检测到故障、是否发生 ESM 1.35和 ESM 1.36事件? |
| 2. | FEE2A、FEE2B | SL_CRC_Calculate 函数使用内部 CRC 模块计算 CRC。 是否需要为该测试完成任何 Halcogen 配置? | |
| 3. | FEE3 | 将发生哪种类型的 ESM 事件? | |
| 4. | FEE4 | 是否在引导时启用 ECC 保护? 是否需要调用任何 API 来启用闪存保护? 还是 Halcogen 配置? | |
| 5. | FEE7 | 将 发生哪种类型的 ESM 事件? | |
| 6. | FEE8. | FEE ECC 数据校正模式是否是执行此测试的正确测试类型? | |
| 7. | FEE9 | FEE ECC SYN_REPORT_MODE 是否是执行此测试的正确测试类型? | |
| 8. | FEE10. | FEE ECC 故障_MODE1是否是执行此测试的正确测试类型? | |
| 9. | FEE11. | FEE ECC 故障模式2是否是执行此测试的正确测试类型? | |
| 10. | FEE12. | 使用 F021闪存 API 写入仿真 EEPROM。 | |
| 11. | FEE13. | 如何对硬件 CRC 执行软件测试? | |
| 12. | FE14. | 如何执行此测试? 此功能是否在 RM48 MCU 内部? |
此致、
Monish P