This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:EFuse 静态配置-安全诊断

Guru**** 2754965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1064990/rm48l952-efuse-static-configuration---safety-diagnostics

器件型号:RM48L952

您好!

请澄清以下有关 EFuse  静态 配置 模块的疑问。

序号 器件 测试标识符 说明
1 电子保险丝
静态
配置  
EFU1 ESM 3.1事件是否被触发?
2. EFU2 ESM 1.40和 ESM 1.41事件是否被触发?
3. EFU5. 哪个 ESM 事件将被触发?
4. EFU6. 是否需要为此诊断功能选择 EFUSE_SELF TEST_ECC、EFUSE_SEL_TEST_STK_AT 零测试类型?

此致、

Monish P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monish、

    [引用 userid="460445" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1064990/rm48l952-efuse-static-configuration---safety-diagnostics "]
    1 电子保险丝
    静态
    配置  
    EFU1 ESM 3.1事件是否被触发?
    [/报价]

    是的、如果 Efuse 自动载入自检失败、ESM 3.1将被置位。

    [引用 userid="460445" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1064990/rm48l952-efuse-static-configuration---safety-diagnostics "]
    2. EFU2 ESM 1.40和 ESM 1.41事件是否被触发?
    [/报价]

    EFU2: 电子保险丝 ECC。 ESM 1.40被置位。  

    [引用 userid="460445" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1064990/rm48l952-efuse-static-configuration---safety-diagnostics "]
    3. EFU5. 哪个 ESM 事件将被触发?
    [/报价]

    EFU5: 自动载入自检自动覆盖。 没有 ESM 标志被置位。

    [引用 userid="460445" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1064990/rm48l952-efuse-static-configuration---safety-diagnostics "]
    4. EFU6. 是否需要为此诊断功能选择 EFUSE_SELF TEST_ECC、EFUSE_SEL_TEST_STK_AT 零测试类型?
    [/报价]

    eFuse 控制器自检执行 eFuse 控制器中 ECC 逻辑的验证。  我认为  应该选择 EFUSE_SELF 测试_ECC。 没有 ESM 标志被置位。