请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM Thread 中讨论的其他器件:CC3200
大家好、
我将从 CC3200迁移到 TM4C123GH6微控制器。
在 CC3200上、以下线路正常工作:
sprintf (cmd_cart_common5_m1、"内容长度:%d\r\n\r\n"、iContentLength);
(CMD_CAR_common5_M1是定义为 char[25]的全局变量、 iContentLength 是一个2位整数。)
在 Tiva 芯片上、当向 UART 发送 cmd_cart_common5_M1字符串时、我会收到 ISRFault (可能会导致我尝试发送损坏的字符串。)
除了增加堆栈大小之外、我还需要做其他事情吗? (我需要为此芯片添加任何特定的 sprintf 库或编译器设置?)
谢谢、
Bob