This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:GPIO PM 端口引脚问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065701/tm4c1294kcpdt-gpio-pm-port-pin-issue

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、

以下是一个问题可能需要您的帮助:

问题:现在 PM0、PMI 为并联、PM2、PM3为并联、PM4、 PM5并联、PM6、PM7并联、作为定时器的 CCP 输入(一个测量的上升沿、一个测量的下降沿)、PM0.1上的输入方波信号、发现 PM2.3 也具有相似的方波信号(大振幅)、PM4.5 PM6.7的振幅也很小。 在 PM4.5上输入方波、在 PM6.7、PM0.1、PM2.3上发现相同的方波信号也具有非常小的方波信号。

因此、客户想知道 PM0、1、2、3引脚内部和 PM4、5、6、7引脚内部是否存在某种相关性? 您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065701/tm4c1294kcpdt-gpio-pm-port-pin-issue ~输入方波信号] PM0.1上的输入方波信号发现 PM2.3也具有类似的方波信号(大振幅)、PM4.5 PM6.7也具有小振幅。[quoteote userid="496057" URL"/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065701/tm4c1294kcpdt-gpio-pm-port-pin-issue、因此客户希望知道 PM0、PM3和 PM4引脚1、引脚1、引脚、引脚、引脚2、引脚、引脚、引脚4、引脚、引脚4、引脚、引脚4、引脚 7引脚内部是否存在某种相关性? [/报价]

    每个管脚彼此独立、每个定时器模块也相互独立。 Timer2 PM1的 PM0上的信号不应干扰接收定时器3、4和5上信号的任何其他定时器模块。 请仔细检查引脚复用配置是否正确。 这是您只在定制板上看到的问题吗? 您可以在 LaunchPad 上复制吗? 另请仔细检查定制板上的信号之间是否存在串扰。  

     我仍在度假、请期待延迟回复。 我将于2022年4月1日回来。