This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 USB DFU 进行基于引脚的强制更新检查

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065760/tm4c1294ncpdt-pin-based-forced-update-check-using-usb-dfu

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、我要使用 TM4C129xl boot_serial 示例的修改版本来利用 USB DFU 功能。 我能够使用修改后的闪烁示例对器件进行刷写、该示例从地址0x4000开始、使用 dfuprog、所有示例都运行良好。 我在尝试使用 GPIO 调用 DFU 时遇到的问题如下。

设置 ENABLE_UPDATE_CHECK 和关联的#defines 、以便可以使用使用使用 GPIO 的 DFU。

2.将新的 boot_serial.bin 编程到器件中(如预期的那样、我在器件管理器中看到"Stellaris 器件固件升级")。

3.使用 dfuprog 将之前编程的 blinky 编程到器件。

4、Blinky 未能执行?

如果需要、我已经附加了我的项目文件。

e2e.ti.com/.../0624.boot_5F00_serial.zip。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将引脚定义设置为 PJ0并定义 Forced_update_WPU 和 TM4C129XL EVM 板现在会进入 DFU 模式、同时按下 SW1按钮并复位电路板。