This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570 DSP 的 XDS200频谱数字调试探针问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065738/tms570ls1224-xds200-spectrum-digital-debug-probe-issue-with-tms570-dsp

器件型号:TMS570LS1224

如何将电路板上的 JTAG 信号(EMU0、EMU1、RTCK 、TCK、TD I、TDO、TMS)映射到具有 CTI 20引脚连接器的 XDS200调试探针?

信号上需要哪些上拉和下拉电阻器?
正确工作的基本信号是什么?如何映射我的设计中的其他信号(如 JTAGsel、NTRST、RTCK)?

我使用的是 TMS5701224CPGEQQ1和 XDS200调试探针。 我将映射到 XDS200调试探针上的 CTI-20引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是一个示例:

    nTRST 应该在 PCB 板上下拉。 外部拉电阻类型应与内部拉电阻类型一致: