This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:具有 OpenOCD 功能的 CCS 版本?

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065430/tm4c123gh6pm-ccs-version-with-openocd-feature

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好、

您可以通过以下请求提供支持吗?

"

我们希望使用支持远程连接的 IDE 来连接我们正在处理的项目的嵌入式软件。
因此、我们认为更适合我们通过 Code Composer Studio (CCS)开发软件。

您能否建议在我们的项目中使用具有 OpenOCD 功能且与 TM4C123GH6PMI 处理器兼容的免费 CCS 版本?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     CCS 是免费的 IDE。关于 OpenOCD、 我已将您的问题转交给我们的 CCS 专家以征求意见。 请预计假日期间的响应延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="421150" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065430/tm4c123gh6pm-ccs-version-with-openocd-feature "]您能否建议在我们的项目中使用具有 OpenOCD 功能且与 TM4C123GH6PMI 处理器兼容的免费 CCS 版本?

    带有 OpenOCD 的 CCS 不是官方支持的环境。 因此、我们 将无法为此环境提供任何支持。

    Ki