This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 SPI 驱动 BOOSTXL-EDUMKII 上的 LCD

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, BOOSTXL-EDUMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1065190/driving-lcd-on-boostxl-edumkii-using-spi

主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401YBOOSTXL-EDUMKIIMSP432P401RTM4C123

大家好、

我尝试使用 SPI 将 BOOSTXL-EDUMKII 上的 LCD 与 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 连接。

为此、我进行了如下引脚连接:

                       BOOSTXL-EDUMKII       MSP-EXP432E401Y      

   引脚功能           插件连接         插件连接

  LCD SPI 时钟            J1.7                  PD3 (J1.7) SSI2CLK

  LCD SPI MOSI            J2.15                 PD1 (J2.15) SSI2XDAT0

  LCD SPI 芯片选择       J2.13                 PD2 (J5.2) SSI2Fss

  LCD 复位引脚            J2.17.                 PE4 (J1.2) SSI1XDAT0

  LCD 寄存器选择        J4.31                 PC6 (J1.5) EPI0S5

但是、这些引脚连接无法正常工作。

提前感谢有关引脚连接 的任何建议/建议、尤其是针对 LCD 复位引脚和 LCD 寄存器选择的432E LaunchPad 中的引脚。

HaeSeung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在  BOOSTXL-EDUMKII 板上检查。  建议使用该板 与 MSP432P401R 和 TM4C123配合使用。 如果您想将此电路板与 MSP432E301Y 配合使用、可能需要更改引脚连接、而不是使用插件连接。

    此致、

    现金 Hao